结果:找到"RS485 CAN",相关内容48条
- MCP2515国产替代兼容方案TH2515完全PIN对PIN支持spi通信的CAN总线控制芯片
- TH2515(mcp2515)是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据顿以及远程帧。可以提供样品测试139022+8970兼容MCP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。TH2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接口(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。在电动车,汽车和电动车充电桩上起到了检测维修的关键作用。特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/...
- 所属专栏: 器件替换 标签: can MCP2515 发帖人:未来可期2021 发帖时间:2024-04-09 11:48:00
- PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行...
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: PB331、PB332、CAN、RS485 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2024-02-02 17:29:00
- CAN通信的高层协议CANWeb现场总线源程序及介绍
- CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;1.概述:CANWeb现场总线结合CAN总线、以太网的优点,用于替代RS485通信,CANWeb节点价格与RS485类似,但驱动节点的数量、通信速度、距离、可靠性大大加强,并可Web监控调试节点,CANWeb总线为双绞线串接通信,布线、接口成本低,总线可选冗余,支持以太网Modbus、支持云Modbus功能,可方便通过互联网与固定IP云服务器双向实时通信,契合当下流行的“物联网”、“云计算”概念。2.CANWebGD32F30xRC开发板介...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN CAN通信 现场总线 发帖人:CANWeb赵工 发帖时间:2023-12-27 17:44:00
- 两总线powerbus总线通信系统的优势
- 概述PowerBus即仪表总线,PowerBus是一种专门为消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线设计的.PowerBus在建筑和工业能源消耗数据采集有多方面的应用。如气体参数采集,煤气用量及水用量采集等系统。PowerBus是一个层次化的系统,由一个主设备、若干从设备和一对连接线缆组成,所有从设备并行连接在总线上,由主设备控制总线上的所有串行通信进程。功能图中总线由主机输出,红线为电源正极,绿色为电源负极,各设备并联于总线上,最大可接入256个设备(电源与距离规定情况下)。特性拓扑PowerBus具有星型、树型、总线等多种拓扑连接方式。如下图(图中省略负极线)PowerBus以电源线为数据...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 二线制 RS485 CAN PB331 PB620 EV620 4-20mA 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2023-07-26 14:14:00
- STC32G12K128双CAN,DMA支持,汽车电子、物联网、医疗等看过来
- STC32G12K128:32位除,16位除,端口的位操作,2组CANUSB,FLASH128K,SRAM12K,32位8051,高精准12位ADC,DMA支持(TFT彩屏,ADC,4组串口,SPI,I2C)汽车电子、物联网、智慧医疗,还有哪些行业需要用到双can的,欢迎回帖交流STC32G12K128单片机手册,5/31:STC32G12K128.pdfSTC32G库函数第三版,4/13:STC32G-SOFTWARE-LIB-库函数20220413.zipSTC32G实验箱演示程序,2022/5/27:STC32G-DEMO-CODE-20220527.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN DMA TFT 发帖人:lucky77 发帖时间:2022-06-02 14:09:00
- Powerbus是直流载波吗
- 所以常常RS485要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1,增加了施工步骤,和现场调试时间。2,即使100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA。和动辄几十mA真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mAVS几十mA!3,终端电阻的加入,加大了发送端RS485芯片的发热,降低了RS485的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。我们再看POWERBUS作为功率线传输信号的天生优势:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直流载波芯片 RS485 CAN通讯 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-09 16:54:00
- 国产首家隔离CAN收发器IS3050替换ISO1050ADM3052
- 国内首款隔离式CAN收发器——川土微电子近日,国内一流射频和模拟芯片设计公司上海川土微电子有限公司率先推出了一款集成电容隔离技术的CAN收发器。特性方面该隔离器具有高隔离耐压,低环路延时,限流、过压和接地损耗保护(–40V至40V)以及热关断功能,可防止输出短路,共模电压范围为–12V至12V等突出特性。封装工艺川土微电子有SOIC-8WB和SOIC-16WB两种封装供客户选择,此器件采用片上二氧化硅(SiO2)电容作为隔离层,在CAN协议控制器和物理层总线之间创建一个完全隔离的接口,与隔离电源一起使用,可隔绝噪声和干扰并防止损坏敏感电路,提高系统可靠性及降低成本。行业应用该产品广泛应用于C...
- 所属专栏: 器件替换 标签: CAN 隔离 发帖人:大锋1234 发帖时间:2019-10-28 20:58:00
- 曾经微信公众号推送过一篇关于RS485的很全面的文章,怎么找不到了?
- 曾经在微信公众好里面推送一篇关于RS485很全面的技术文章,我记得我还收藏了的,现在怎么找不到了呢?哪位有保存过吗?分享一下,谢谢!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS485 发帖人:老兵5168 发帖时间:2018-01-27 10:50:00
- 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
- 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
- 大家能说清楚RS485收发器和CAN收发器,有何不同吗?
- CAN我没使用过,也没具体研究过。今天大致看了一个CAN收发器,发现它跟大家估计都很熟悉的RS485收发器很像!就物理层来说(数据链路层及以上肯定不同):1、RS485收发器和CAN收发器的具体差异在哪里?2、能否通过“改造电路”后相互转化?比如:把RS485芯片的RE接L电平,而DE接H电平,这样基本功能跟CAN收发器一样?3、能否利用CAN收发器+自己的MCU协议,做一些“非典“应用。。?附上:以下是两者的物理层连接和应用---是不是很像?!
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS485 CAN 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-06-08 10:02:00
返回